Iluminación de la Iglesia de Santa Teresa y San José en Plaza España

1 de marzo 2023 - El equipo de Proyectos Lumínicos de Sonepar España ha realizado el proyecto de iluminación de la Iglesia de Santa Teresa y San José, ubicada en la icónica Plaza España de Madrid. 

El proyecto consistió en la rehabilitación y renovación de la iluminación. Esta icónica iglesia de que resalta por su cúpula de teselas cerámicas de policromía. Destacando en el así en el skyline del Madrid de los Austrias.  Esta iglesia de bien de interés cultural en categoría de monumento data de principios del siglo XIX y es obra del arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz.  

En su interior destacan las pinturas al óleo de Francisco Cossío, el retablo de Félix Granda Buylla donde se ubica en un hermoso camarín la gran talla de Santa Teresa. 

Para llevarlo a cabo, los especialistas de Sonepar España dividieron la iluminación en tres líneas de actuación: 

  • Iluminación contemplar:  Mediante la iluminación indirecta e iluminación de realce de los elementos arquitectónicos.  Se crea una atmosfera que realza la gran altura del templo acompañando los ritmos arquitectónicos y diferenciando los espacios. 

En esta zona cabe destacar la iluminación de la gran cúpula que, mediante la ubicación de cuatro proyectores de óptica cerrada, ubicadas en las pechinas. Estos iluminan de manera eficaz y controlada cubriendo una altura de 20m hasta la linterna.   

  • Iluminación de acento: Utilizada para resaltar las diversas tallas, retablos de las naves laterales y elementos arquitectónicos representativos, cuadros y frescos. 

Donde cabe destacar en las capillas se ubicaban unos frescos en la bóveda de cañón que pasaban desapercibidos y con luminarias lineales con alto índice de reproducción cromática destacaron y cobraron la relevancia que les correspondía, haciendo de estos un tránsito desde las zonas de circulación hacia las zonas de culto más devotas. 

  • Iluminación para ver: Esta iluminación es muy importante ya que es la que nos permite desarrollar todas las actividades litúrgicas.  

La principal zona es el altar donde se deben cubrir diversas necesidades debido a las diferentes fases de la liturgia debemos tener en cuenta y que estas sean no solo visibles por los feligreses, sino que el usuario de esta zona tenga un buen confort visual. 

Ya en la nave central donde se encuentra la bancada de los feligreses, donde se han ubicado diversos proyectore semi ocultos en las cornisas de la divisoria de la nave central con las laterales así evitamos al máximo los deslumbramientos que se puedan producir. 

 

Las luminarias que se emplearon son luminarias de una de las primeras firmas de iluminación del mercado, que nos aporta un gran desarrollo en diversas ópticas permitiéndonos controlar la luz de manera muy precisa, llegando a distancias mayores y/o cubrir mayor superficie con consumos más bajos que los de la instalación inicial. Estas cualidades nos permiten una instalación más eficiente. Y al tratarse de luminarias de potencias más contenidas son de menor tamaño, reducido al máximo el impacto visual en el entorno, preservando al máximo la estética del monumento y que esta sea predominante sobre cualquier elemento anexo a ella. 

Otra cualidad muy importante para esta obra era el uso de luminarias con un alto valor de reproducción cromática ya que el entorno a iluminar y sus elementos ornamentales lo requerían para trasmitir al observador la gran variedad de colores y matices de sus obras de arte y que estas se pudieran visualizar en todo su esplendor.  

Como toda gran intervención si esta no está regida por un sistema de control bien estructurado de una manera funcional y dinámica con diversas escenas, esta no podría estar completa. 

Al tratarse de un espacio donde suceden diferentes acciones a lo largo de un día y aun más a lo largo de un año, donde los diferentes eventos requieren de diferentes encendidos. 

El sistema de control elegido es un sistema inalámbrico que utiliza Bluetooth que nos permite un control de punto a punto del espacio evitando cableados adicionales preservando a la integridad del edificio.  

Más allá de las cuestiones estéticas, la renovación de este espacio también prioriza la eficiencia energética, alineándose con los objetivos de ahorro energético. El cambio a la tecnología LED reduce el consumo de energía en un 60% y también disminuye las necesidades de mantenimiento, reposición y residuos generadas por este mantenimiento. En cuanto al sistema de control y un buen planteamiento de escenas según las necesidades aumenta en un 80 % en el ahorro de energía. 

La instalación ha sido realizada por Temar Electrónica S.L. A través de la iluminación de la Iglesia Santa Teresa y San José, Sonepar España no sólo ilumina la historia; también está armonizando el pasado con el presente, contribuyendo a preservar un mañana más brillante y energéticamente más eficiente, tanto para la iglesia como para la ciudad de Madrid.